This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:ABM 工作区域

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982514/ucc28782-abm-operating-area

器件型号:UCC28782

大家好、TI 团队、

由于 MLCC 用于次级输出电容器、因此我希望减少突发期间的纹波。
我想在 RUN 和 CS 端子之间连接一个电阻器、以缩小 ABM 的面积。
此 CS 端子偏置方法是否存在问题?

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您要降低突发模式阈值,则可以先降低 Bur 引脚电压。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam。

    我明白了。

    然而、有必要将 Vbur 设置为0.7V 或更高、以进入 AAM 模式、使用该设置时、负载因数约为50%、并进入 AAM 模式。

    由于我想进入 AAM 模式、负载系数约为10-20%、因此我正在考虑偏置到 CS 端子。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    很抱歉,将一个电阻器从 RUN 引脚连接到 CS 引脚不能让您缩小 ABM 模式范围,因为在 AAM 下 RUN 始终为高电平,所以 CS 引脚上的这个偏移也存在于 AAM。 因此,满负载会降低,因此必须为目标满载降低电流感应电阻。 如果是这样,ABM 范围将返回。  由于 BUR 引脚上有一个等于0.7V 的最小钳位电压、这个控制器不能被设定为10~20%负载进入 AAM 模式。

    谢谢。