请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25145 大家好、
我对热计算有疑问。 如何使用 RJA 和 RJC 获得可靠的 Tcase (top)计算值? 我可以使用以下公式进行计算吗?
1. TJ = TA +(PD•RθJA)、如何使用 TJ 值来获得 Tcase (top)?
2. TJ = TC +(PD•RθJC)、是否可以使用公式1的 TJ 值来获得 TC?
此致、
哈迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对热计算有疑问。 如何使用 RJA 和 RJC 获得可靠的 Tcase (top)计算值? 我可以使用以下公式进行计算吗?
1. TJ = TA +(PD•RθJA)、如何使用 TJ 值来获得 Tcase (top)?
2. TJ = TC +(PD•RθJC)、是否可以使用公式1的 TJ 值来获得 TC?
此致、
哈迪
您好、Hardy、
您可以参考此文件。 详细 介绍了热阻参数。 如果您有任何疑问、请随时联系我们。 我们可以通过电子邮件或 WebEx 讨论此主题。
e2e.ti.com/.../How-to-Properly-Evaluate-Junction-Temperature-with-Thermal-Metrics.pdf