This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26600

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982780/tps2660-tps26600

器件型号:TPS2660

您好、先生、

PSL 非常友好地帮助回答以下问题、谢谢。

请帮助查看下面的原理图。  

TPS26600是否在 TP68提供5V 电压时工作?

2.如果 SHDN (针脚7)有电压(AVDD 内部拉高)?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    请移除 R120以使 TPS26600在5V 下工作。

    SHDN 具有内部上拉电阻、您可以将其悬空以在施加 Vin 时启用器件。

    此致、Rakesh