This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:IINDPM 寄存器设置和影响时间间隔

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982295/bq25601-iindpm-register-set-and-effect-time-interval

器件型号:BQ25601

大家好、

客户正在其项目中使用 BQ25601、他们将联系以检查 IIDPM 寄存器集与其影响时间之间的时间。 如下图所示、将 IINDPM 寄存器设置为 T1时间、设置在 T2生效、这两次之间的 Δ 时间 dt 是多少? 您能帮您检查一下吗? 谢谢。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    您为什么关心差值时间?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    客户设计逻辑需要实时更改 IINDPM 寄存器、因此他们关心命令之间的时间间隔及其生效、您能评论一下时间间隔吗?

    谢谢、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    应立即更改 IINDPM 寄存器设置。 实际环路响应时间取决于外部输出电感器和输出电容器等

    谢谢、

    宁。