This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:外部自举电路-更高的电压和 MOSFET、而不是 GaN FET

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982257/lmg1210-external-bootstrap-circuit---higher-voltage-and-mosfet-instead-of-gan-fet

器件型号:LMG1210

您好!  

我想在我们的应用中将 LMG1210用作半桥驱动器。 我们的开关频率为1MHz、需要外部 MOSFET 来承载2A 的负载电流。  

如果我使用数据表中推荐的自举电路、则高侧 Vgs 将大约 为~4.5V (5V 内部 LDO 输出–0.4V 自举二极管压降–0.1V MOSFET 压降)。 4.5V 电压不足以完全导通 MOSFET、它将悬挂在米勒平坦区附近。 我不希望使用 GaN FET、因为它的成本很高。  

我查看了附件中所示的外部同步自举电路。 我有2个问题、如下所示:  

1.我能否提供高于5V 的电压(例如10V) 才能完全导通外部高侧 MOSFET?  

2.是否需要使用 GaN FET 作为同步开关?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    感谢您的联系。

    在您共享的原理图中、自举 FET Q44通过高侧输出通道 GLH1驱动、该通道由5V 驱动器轨 VDD 生成。 您可能能够使用 Si FET、而不是以10V 驱动、这将需要升高5V 电压、这将需要额外 的电路和成本、这基本上相当于 GaN 成本。

    2.我们在 Q1和 Q2上使用 GaN FET,因为它们具有更高的开关频率能力(>1MHz),可实现更高的功率密度。

    此致、

    -Mamadou    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、  

    感谢您的回复。 它肯定会清除我的查询。  

    请参阅附件。 我有2个问题、如下所示:  

    电路2中的同步开关相对于电路3具有什么优势? 我可以使用低反向恢复电荷二极管来使用电路2吗?  

    由于我将提供10V 的外部电源、HB-HS / HB-VSS 上是否存在可能超过的任何电压限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    使用配置2时 、根据选择的自举二极管、高侧通道可能会因自举二极管(内部二极管或外部)的反向恢复损耗而产生损耗。 但是、如图所示的电流配置会损坏 HB-HS 电源、因为这并不意味着大于5V (检查绝对最大值)。 通过配置3、无需使用自举二极管、使用 N 沟道提供充电和放电路径、而不会产生二极管损耗。 如图所示的配置3也不同于初始图片、其中 N 沟道 FET 的源极连接到 HB-HS 电源(无需自举二极管)、栅极由低侧通道驱动。

    2.请查看 IC 引脚的建议运行条件和绝对最大额定值部分。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、  

    感谢您的支持。  

    此致、

    Rahul。