This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84A22:均值模型

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84A22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982475/tpsm84a22-average-model

器件型号:TPSM84A22

您好!

我正在尝试分析 TPSM84A22电源模块的稳定性。

[1]是否有任何平均模型可用? 这有助于绘制波特图和闭环输出阻抗曲线。

[2]是否有方法可以进行波特图仿真? 我在 webench 中没有看到该器件的选项。

此致、

Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    由于该模块使用具有恒定导通时间控制的稳压器、因此没有平均模型或仿真波特图的方法。 我知道的唯一一种工具是 SIMPLIS 模型、但我们也没有用于该器件的 SIMPLIS 模型、它可以为我们的某些较新的恒定导通时间控制器件提供波特图仿真。

    作为通过仿真检查稳定性的替代方法、我建议使用瞬态模型仿真负载阶跃。 但是、这不会为您提供所需的闭环输出阻抗曲线。

    编辑:除了一个负载阶跃瞬态仿真、我想补充一点、一般情况下、只要遵循数据表中的输出电容指南、就不会有稳定性问题。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的帮助!

    此致、

    Binayak