This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21521是否可用于 EN 有源电平反转而不是 UCC21520的评估?

Guru**** 2507615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982628/ucc21520-can-ucc21521-be-used-for-evaluation-with-en-active-level-reversing-instead-of-ucc21520

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21521

 大家好、

 我的一位客户尝试为 其下一个产品评估 UCC21520。

 但由于   目前主要商店没有库存、他们无法获取 UCC21520。

 虽然他们可以获取 UCC21521、因为有些商店有器件库存。

 因此 、在  获得 UCC21520之前、他们希望使用 UCC21521进行 EN 有源电平反向评估

 这没问题吗? 他们认为这些器件之间的不同点是仅在5号引脚上启用有效电平。

 否。在 UCC21520情况     下、5引脚禁用(H=禁用)功能;在 UCC21521情况下、引脚启用(H=可启用)功能。

 他们的理解是否正确?

 请给我回复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC21520与 UCC21521基本相同、因此您可以在评估中使用它。 不同之处在于 EN/DIS 引脚。  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Krystian、

     非常感谢您的回复。

     我会将信息提供给客户。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。