This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压-PWM 控制

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982618/boost--pwm-control

主题中讨论的其他器件:TPS61071

大家好、我有一个耳机项目。 我需要一个 PWM 同步升压 IC。 我不需要 PSM 模式。 轻负载时、我需要远高于20kHz 的开关频率。 有什么建议吗?

Vin=1.8V-4.2V Vout=4.4V Iout=2mA-50mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    我建议使用 TPS61071