This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A37:使用碰撞症状关闭 Vout 波形

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982409/tps7a37-turn-off-vout-waveform-with-bump-symptom

器件型号:TPS7A37

您好!

我们在满载条件下关闭时测量 Vout 波形、并获取具有凸点的波形、如下所示。

CH1:Vin CH2:EN CH3:Vout

在 PC54上为 EN 安装2.2uF 电容器后、症状消失。 请参阅以下内容:

我们可以在 EN 上添加电容吗?

为什么在 EN 低电平之后存在碰撞电压? 看起来与 Vin 电压相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    数据表的第7.3.2节使能引脚和关断以及7.3.3反向电流讨论了当使能端连接到关断期间的 Vin 时会发生什么情况。  

    您添加以启用的电容器有助于为您的操作创建延迟。 这意味着、在延迟情况下、VOUT 不再在下降沿跟踪 VIN -它只是在 Vin 超过特定阈值时关闭。  

    此应用不属于其他产品线、但它可能有助于您选择电容器值。  

    使用具有精密电压阈值的使能引脚实现精密启动延迟

    最棒的  

    Juliette