This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:RDT <500 Ω?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982507/ucc21520-rdt-500ohm

器件型号:UCC21520

您好!
客户希望使用 UCC21520替代现有设计中的竞争产品。 在原理图中、在引脚 DT 上使用100欧姆 RDT 电阻器。 我们的建议大于500欧姆。 这起作用了吗? UCC21520会如何反应?

对此、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    使用小于500欧姆的电阻器不会缩短死区时间。 驱动器工作正常、但对于任何小于500欧姆的电阻器、死区时间限制为~10-15ns。  

    此致、

    Krystian