This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:恒定功率限制值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982448/ucc12050-constant-power-limit-value

器件型号:UCC12050

您好!

如何确定恒定功率限制值?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    您有关 UCC12050输出功率规格的 E2E 问题中、您可以确定 VINP、VISO 和工作温度允许的最大输出功率。 这将为给定的 VISO 设置电压提供最大输出电流、该电压将在下面的图27中定义"建议的工作区域":

    例如、如果确定最大输出电流为100mA、当负载缓慢地命令(软过载)大于100mA 时、VISO 电压开始下降(区域1)。 在功率限制区域1中运行时、如果过载导致 VSIO 降至3.8V 以下、UCC12050的输出级将从"有源整流"切换到"无源整流"。 如果在 VISO 降至"复位阈值"(1.8V)之前负载降低、则 VSIO 电压将增大、当其增大到4.3V 以上时、输出级将返回"有源整流"。 UCC12050数据表的第7.3.3节对这些详细信息进行了说明。

    感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M