This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:BQ25302独立电池充电器 PMID

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982492/bq25302-bq25302-standalone-battery-charger-pmid

器件型号:BQ25302

你(们)好

如果 VBUS 没有电源、放电路径是否正确?  电池-->降压电感器--> Q2 --> PMID -->系统

Q2是否完全导通或使用 二极管? 如果采用此路径、是否存在电流限制?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      是的、有一条通过 HSFET 二极管的路径。 仅在电池上、由于睡眠模式、转换器将不会打开、因此 Q2将不会打开。 由于体二极管方向意味着即使您关闭 FET、它也不会阻止放电电流限制、因此没有放电电流限制。 数据表中还显示了使用外部 FET 连接 BAT 和 SYS 的功能。