This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2083-V1P3:EV2400是否与 bq2083 EVSW 兼容?

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982442/bq2083-v1p3-is-the-ev2400-compatible-with-bq2083-evsw

器件型号:BQ2083-V1P3
主题中讨论的其他器件:BQ2083EV2400

您好!

我们在电池组中使用了 bq2083电量监测计。 现在、我们要使用相关软件(bq2083-bq2085 EVSW v2p5、SLVC167.zip)对此监测计进行编程。 我们能否将 EV2400接口器件与此软件配合使用? 换句话说、EV2400是否与 bq2083 EVSW 兼容?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    bq2083是一款非常旧的产品。 bq2083 EVSW 是在 EV2400发布之前开发的。 到 EV2400发布时、有一代旨在以更好的性能和价格替代 bq2083的产品。 因此、TI 未使用 EV2400测试 bq2083 EVSW。

    EV2400可能起作用(用于记录等)、但我们建议使用 EV2300对 bq2083进行配置或编程、使其处于安全状态。

    此致、