This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:无法获得3.3V 输出电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982062/tps7a02-unable-to-get-3-3v-output-voltage

器件型号:TPS7A02

您好!

我从  Mouser electronics 购买了 TPS7A0233PDBVR、TPS7A0233PDQNR

我的输入为2.8V、我的输出为2.7V、并且它会不断变化、而不是固定电压。

封装 SOT 23和 DQN 对 ME 都不起作用。

我随附了这两种封装的原理图。 请帮我解决问题。

SOT 23封装

DQN 封装

此致、

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar、  

    为了从 TPS7A02获得3.3V 输出电压、您的输入电压需要为 Vout + Vdo。 您的压降电压会根据负载而变化、但如果您使用的最大负载为200mA、则输入电压(最小值)需要为3.3+0.270 = 3.57V。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的回答。

    我认为这是一个电压稳压器、为可变输入电压提供3.3V 固定输出。

    我理解错了吗?

    在无负载条件下、我可以获得的输出电压是多少。

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar、  

    因此、您在数据表上看到的信息是器件可通过固定输出支持的动态输入范围、并且不会损坏[不一定正常工作]。 由于 LDO 的工作方式、电压只能降压。 只有当输入电压大于输出电压的压降电压时、3.3V 部件才会输出该电压。   

    您可以在 LDO 基础应用手册中找到有关 LDO 功能的更多信息。

    如果您需要能够升高电压的器件、则必须了解 升压转换器。

    最棒的

    Juliette