This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:适用于7S 应用的推荐监测计

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ78350-R1A, BQ78350, BQ34Z100-G1, TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982668/bq76942-recommended-gauge-for-7s-application

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1ABQ78350BQ34Z100-G1TIDA-010030

我们是否有适用于 BQ76942的配套电量监测计? 这是一个7S 应用。

与 BQ78350-R1A 是 BQ769x0监视器配套器件的方式类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    BQ76942没有配套电量监测计(如 BQ769x0系列的 BQ78350)。 但是、许多用户使用的是 BQ34Z100-G1堆栈顶电量监测计。 您将需要一个微控制器来与 BQ76942和 BQ34Z100-G1进行通信。

    TI 参考设计可能会有所帮助:TIDA-010030。  

    此致、

    Matt