请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548A28 各位专家、您好!
我有以下问题。 请回答这些问题吗?
1.对于单端感应、SNS-端子根据数据表连接到 AGND、对吧? μF、数据表中提到"对于单端感应、请将较高的 FB 电阻器连接到0.1 μ F 或更高的高频本地旁路电容器、并使用最短的走线将 VSN-短接至 AGND。" 旁路电容器连接在哪里? 它是否连接到 FB 引脚和 AGND 之间?
2.对于单端感应、SS/REFIN 的电容器连接到 AGND (SNS-引脚)、对吧?
此致、
福吉瓦拉