This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2766:它是否可以与无二极管一起使用?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2170, LM2766, TLV2402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982490/lm2766-can-it-be-used-with-no-diodes

器件型号:LM2766
主题中讨论的其他器件:OPA2170TLV2402

您好!

我使用的是具有3.3V 输入和6.6V 输出的 LM2766。 它仅为双放大器 OPA2170供电(总电流约为250uA)。

LM2766具有使能信号、应用于在待机模式下关断 OPA2170、但 V+和 VOUT 之间的二极管使 VOUT 始终大于约3.1V、而 OPA2170不会关断。 250uA 是待机时整个系统电流的三倍、当然这是不可接受的。

这将引导我选择两个可能的选项:

1) 1)拆下二极管

2) 2)将 OPA2170替换为具有较低电流消耗的引脚对引脚兼容器件(例如 TLV2402)、以便较小的电流消耗不会对总待机电流产生影响。

我更喜欢第一选择、因为它会让我的系统按预期运行、但它是否正常?

提前感谢您的参与

Stefano Infante

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    启动时需要二极管、请参阅数据表第9页中的此处:

    肖特基二极管 D1仅用于保护器件不会导通其自身的寄生二极管并可能闩锁。 在启动期间、D1还会将输出电容器快速充电至 VIN 减去二极管压降、从而缩短启动时间。 因此、肖特基二极管 D1必须具有足够的载流能力、以便在启动时为输出电容器充电、并具有低正向电压、以防止内部寄生二极管导通。 1N5817等肖特基二极管可用于大多数应用。 如果输入电压斜坡小于10V/ms、则可以使用 MBR0520LT1等较小的肖特基二极管来减小电路尺寸

    因此、我不推荐上面的选项1、建议使用选项2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    是的、我已经阅读了该数据表部分、但我希望我使用的极小电流能够让我有机会移除二极管。

    我将选择方案2。

    谢谢、此致、

    Stefano