This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:LM5161、采用 Wurth-750314597和一次侧电感计算

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982558/lm5161-lm5161-with-wurth-750314597-and-primary-inductance-calculation

器件型号:LM5161

您好!

我想使用 LM5161和两个750314597变压器来设计隔离式电源、其初级侧并联、由 LM5161驱动。

750314597规格:L_PRI =60uH;PRI:SEC 比率:(1:1.5);

根据 Vin (max)=36V、Vin (nom)= 24V、Vo (buck)= 12V、FSW=350kHz、ISEC (max)= 0.5A 的计算结果、 VO (sec)=18V,考虑到 Lpri = 30uH (并联2 750314597);

初级侧纹波电流 Ipri-RIPPLE (p-p 最大值)为0.739A @ 36V 输入电源、Ipri-peak = 1.12A。

在这里、Ipri-peak 低于 LM5161最大电流额定值1.3A、但 Ipri-RIPPLE (p-p max)的值似乎远高于建议的40%近似值。

我想知道:在这种设计参数的情况下,在长期运行期间会有何不利影响?

我可以通过以650KHz 驱动750314597组合来最大程度地减小 Ipri-RIPPLE (p-p max)的值。

在这种情况下、它将如何影响变压器本身、在长期运行中、它的结果是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不建议使用30uH、计算是基于从一次侧向二次侧传输能量时没有任何功率损耗、但当  我们 考虑效率时、实际的 Iprime_dc 将大于计算结果

    第二,您只提到正常工作电压是24V,最小工作电压是多少? 对于 Flybuck 转换器、所有工作范围内所需的占空比都需要小于0.5、这使得变压器有足够的时间将能量传输到次级。 更小(1-D)*TSW,负载调节更差。 因此、增加 Fsw 也会导致负载调节不良。

    谢谢