请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO、 USB2ANY、 EV2400
尊敬的
由于需要设计和开发、我们已向贵公司申请了1pc bq25792评估板。 目前已收到评价委员会,在确认期间发现了下列问题
连接到 bq25792evm 评估板的默认电池节数是多少? 一个电池单元连接在 J5上、JP22已安装、但 VSYs= 7.2V。 如果 VSYS = 3.5V、评估板是否需要修改
I2C 的寄存器信息?
我们是否需要 BQ Studio 来修改寄存器信息?
谢谢!