This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792 VSYs=7.2V

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25792EVM, BQSTUDIO, USB2ANY, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982572/bq25792-bq25792-vsys-7-2v

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOUSB2ANYEV2400

尊敬的

 由于需要设计和开发、我们已向贵公司申请了1pc bq25792评估板。 目前已收到评价委员会,在确认期间发现了下列问题

 连接到 bq25792evm 评估板的默认电池节数是多少? 一个电池单元连接在 J5上、JP22已安装、但 VSYs= 7.2V。 如果 VSYS = 3.5V、评估板是否需要修改

I2C 的寄存器信息?

  我们是否需要 BQ Studio 来修改寄存器信息?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    JP22-29设置启动 VBATREG、MINSYS、充电电流和转换器开关频率 I2C 寄存器。    您必须完全关闭充电器(VBUS 和 VBAT)并使用 新 的跳线设置重新启动。

    您还可以 使用 EV2400通过 BQSTUDIO 或 使用 USB2ANY 通过线路 GUI 修改相关 I2C 设置。  

    此致、

    Jeff