This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:关于自举电容器选择

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3655, LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982468/lms3655-about-bootstrap-capacitor-selection

器件型号:LMS3655
主题中讨论的其他器件: LM43603

您好!

我正在考虑使用 LMS3655器件。
我想问您有关自举电容器的问题。
数据表规定、应使用耐受电压为6.3V 或更高且容量为0.47uF 的电容器。
在 EVM 中、CBOOT 使用25V 耐压产品。
考虑到直流偏置特性、我认为具有较高耐受电压的电容器更好。
但是、我公司唯一可以使用的0.47uF 电容器是 GRM033R60J474KE90 (0.47uF、6.3V)。
GRM033R60J474KE90的操作是否有问题?
如果无法使用上述电容器、我们将考虑使用 GRM033R61E104KE14 (0.1uF、25V)。
即使我对 CBOOT 使用0.1uF、运行是否有任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我看到了 LM43603的同一个问题、这两个问题都可以在电路中使用。 对于 LMS3655,BOOT 到 SW 的最大值为3.6V

    谢谢

    李丹尼尔