This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:Webench 转仿真设计帮助

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982339/lm5122-q1-webench-to-simulation-design-help

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

您好! 我正在设计具有9-16 V 输入和24V 5A 输出的升压转换器。 我使用 webench 创建了一个设计、尽管 webench 不允许对原理图进行一些编辑、但其仿真看起来不错。 我尝试在 TINA 中导出设计、但我得到的结果远比我从 Webench 获得的仿真结果差得多。 我用供应商提供的仿真文件替换了电解输入和输出电容器、这似乎有所帮助、但负载瞬态过冲/下冲仍然为2V、这对于我的设计来说是不可接受的。 如果是设计本身还是仿真文件、我想知道到底是什么问题。 我随附了 webench 设计和下面的仿真文件(替换了电解电容器)以及不同的仿真结果:
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=A7C21BAE86DEFEF2

  e2e.ti.com/.../webench_5F00_LM5122_5F00_200kHz_5F00_edited.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inga、

    我们需要一些时间来更详细地了解这一点。 在订购 EVM 的同时、您认为如何才能将其实际应用于测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    理想情况下、我希望在不购买 EVM 的情况下解决这个问题。 这需要多长时间?

    最棒的

    Inga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inga、

    然后、我建议查看 PSpice 模型、而不是 Webench 或 TINA 导出至 Webench: