This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:如何设置或编程 OCC、OCD1、OCD2和 SCD 参数?

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982450/bq77915-how-could-i-set-or-program-occ-ocd1-ocd2-and-scd-parameters

器件型号:BQ77915

尊敬的 TI 工程师:

我将 BQ77915用于锂电池保护器。 但我发现有些参数我不知道如何选择或设置。

在第8页中、有四个可编程参数:OCD1、OCD2、OCC、SCD

第14页提供了详细的范围和步骤:

但我没有找到如何选择或编程这些参数的介绍。 例如、如何将 OCC 设置为80mV、将 OCD1设置为-40mV、将 OCD2设置为-50mV、将 SCD 设置为-320mV 等。

在第7页中、Vov、VUV、VHYS_OV 和 VHYS_UV 也存在相同的问题。 我们如何对这些参数进行编程?

 

除上述问题外,在第7页,漏电流参数也令我感到困惑。

这些参数是否与器件比较表中的 OW 参数相同?

但 BQ7791500-BQ7791502和 BQ7791504 OW 中的 OW 参数仅为100nA 禁用。 或者、我们如何设置或选择 ILKG_200nA 和 ILKG_400nA

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huiyin、
    正如数据表中注释的那样、 保护阈值和延迟是由厂家设定的。  
    数据表的第6节"器件比较表"中列出了所有不同的 BQ77915器件。

    关于第8页上的泄漏电流、根据器件类似表、您可以使用 ILKG_OW_DIS 或 ILKG_100nA、具体取决于所选的器件(也称为预编程设置的相关性)。