This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:电子保险丝发展蓝图

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS2595, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982087/tps25940-q1-roadmap-of-efuse

器件型号:TPS25940-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25947TPS2595TPS25982

你(们)好

我是为中国汽车 OEM 提供支持的 FAE,您是否可以将我们的电子保险路线图发送至 wayne.liu@ti.com? 您是否对电子保险丝和传统保险丝的功能和性能进行了比较? 我们需要这些信息来说服客户、电子保险丝是替代传统保险丝的好选择。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您的支持! 我明天会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们有一份应用手册  

    电子保险丝的基础知识、其中讨论 了分立式电路保护解决方案的挑战和限制、并讨论了如何使用电子保险丝来改进这些挑战和限制。

    我们的最新器件:

    TPS25947内部具有背靠背 FET、可提供真正的反向电流保护和输入反极性保护

    TPS2595采用小型 WSON 封装、可用于电流高达4A 的应用

    TPS25982支持高达15A 的高电流应用

    请告诉我这是否有帮助。 如需进一步帮助、我们可以在内部跟进邮件。

    此致

    Kunal Goel