This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782有关:模式和次级输出电容器的更多信息

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982431/ucc28782-about-survival-mode-and-secondary-output-capacitor

器件型号:UCC28782

大家好、TI 团队、

我有两个问题。

问题1.

是否可以禁用生存模式? 即使您想停止输出、增加输出也很危险。
次级侧没有 USB-PD 开关、用于常规固定输出电压。
是否只能通过增加次级电源的容量来采取措施?

问题2.

电解电容器用于演示板次级侧的输出电容器、但由于安装问题、我只想使用 MLCC。
它是可控的吗? 如果可能、请告诉我推荐的外设电路。

此致

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 TI 的关注

    关于问题1:在 UCC28782中无法禁用生存模式,让我们以另一种方式来考虑,如果您可以增加 VDD 电容,直到其容量永远不会触发生存模式。 这是自然禁用它。

    关于问题2:只有 MLCC 在输出端是可以接受的,但它的电容应该足以保持 ABM 模式稳定和负载瞬态 要求等  。 对于45W ~65W 输出功率,外设值为220uF~330uF, 对于 MLCC,应考虑直流偏置,当 MLCC 上有直流电压时,实际电容低于额定值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaden

    我明白了。

    谢谢。