This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:TPS54308能否在100%占空比模式下工作?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982440/tps54308-can-tps54308-work-in-100-duty-cycle-mode

器件型号:TPS54308

大家好、

TPS54308能否在100%占空比模式下工作?

是否有芯片推荐? 应用场景如下:

USB3.0 PD 电源、初始电压5V、约800mA

在系统工作后。 让 PD 芯片在12V 电压下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS54308 不能支持100%的实际占空比、当 BOOT 至 SW 引脚电压通常低于2.1V 时、高侧 FET 将关闭、 而低侧 FET 将打开以为 BOOT 电容器充电。  

    这100%的占空比与负载电流有关。 负载电流越小,占空比就越大。 这意味着它在轻负载时几乎可以支持5V 输入电压-5V 输出电压。 较大的输入电压可能需要在较大的负载电流下支持5V 输出电压。  

    附上有关100%的应用手册供您参考。了解直流/直流转换器的100%占空比。pdf

    BRS、

    年轻