This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:在 LM43601中禁用 PFM

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603, LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982095/lm43601-disable-pfm-in-lm43601

器件型号:LM43601
主题中讨论的其他器件:LM43603

是否有方法禁用 PFM 或限制行为?
我有一个不寻常的应用、在这个应用中、不希望在 低频率下下降到较长的脉冲。  我需要保持连续电流。

数据表显示、在 PFM 运行模式下、需要在输出电压下提供一个较小的正直流失调电压来激活 PFM 检测器。  但是、这未定义。
我希望能够设计以避免该偏移。

您能提供更多详细信息吗?

谢谢

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM43601看起来没有 FPWM 操作、如果您需要更高的连续电流、则可以选择 LM43603。

    如果您想避免偏移、则需要有虚拟负载以避免它进入 PFM 模式。 另一种方法是选择 LM63625、该器件可用作具有2.5A 连续输出电流的 FPWM。 但两者都没有 P2P 设备。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您提供信息。  我希望我使用过 LM636x5、但我已经有一个包含 LM43601的设计。
    选择 LM43601的部分原因是降低至200kHz。  看起来 LM636x5可以接近该值。

    但是、我还需要在现有硬件上尝试一个补丁。  静态(电阻缝合)负载不是很容易实现的、因为我会在更高的电流下遭受该损耗、而我只关心满电流下的效率。
    我注意到、我可以通过在电感器上串联一个小电容器和一个电阻器来影响 PFM 运行。  这对我来说是合理的、似乎对我的效率没有太大影响。
    任何见解都很有帮助。

    此外、根据数据表第16页中的以下陈述:

    在 PFM 运行模式下、需要在输出电压处提供一个较小的正直流失调电压来激活 PFM 检测器。 。
    PFM 中的频率越低、VOUT 需要的直流失调电压就越大。 请参阅典型直流特性
    失调电压。  


    请告诉我直流偏移范围是多少。  数据表中没有这样说。  我确定它的控制不是很好、但它像1 mV、10、20 30mV?  100mV?
    FB 的高容差为25mV (125C 时的最大值)、因此我必须假设 PFM 阈值至少相差25mV。
    如果您能给我一个粗略的想法、我将不胜感激。  为了修补我的设计、防止更高的 PFM 触发电压范围并非易事。
    请提供 PFM 应接合的最大 FB 范围。

    谢谢

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦、您好!

    此外、您可以调整电感器的大小、使其具有相当高的纹波、以避免 PFM、因为 PFM 模式通常由峰值电感器电流的绝对电平触发。 PFM 模式的典型值约为最大负载电流的20-30%。 您需要确保最小负载+半个电感器纹波大于该值。

    此外、我们似乎保证 FB 电压。 您可以查看最小和最大限制。 分压器变化将是稳态运行中 Vout 的变化。

    图7和图10也谈到了差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请理解我的请求...我可以阅读数据表;我知道反馈范围是多少。 这不是我的问题。

    关于 PFM、数据表显示:

    在 PFM 运行模式下、需要在输出电压处提供一个较小的正直流失调电压来激活 PFM 检测器。
    PFM 中的频率越低、VOUT 需要的直流失调电压就越大。 请参阅典型直流特性
    失调电压。  

    请提供 PFM 应接合的高于最大 FB 的电压范围。

    BTW、电感器固定在非常高的值、因为它实际上是一个比例电磁阀线圈。  电感为0.04H (是、40mH)
    这不是指导手册设计。  我是一名经验丰富的设计师、因此我有一些不寻常的问题。
    我已将其集成到阀门控制器中、在此控制器中、电感器电流控制阀门。  本质上、我设置反馈环路以控制恒定负载(分流)上的电压。它运行良好...除非 PFM 模式在较低电流下跳进。
    您没有其他更好的解决方案(产品组合中没有螺线管 PWM 控制器实际控制比例阀的电流)
    请接受并继续。

    那么、再说一次、数据表显示了。。。

    在 PFM 运行模式下 、需要在输出电压处提供一个较小的正直流失调电压来激活 PFM 检测器。  。
    PFM 中的频率越低、VOUT 需要的直流失调电压就越大。 请参阅典型直流特性
    失调电压。  

    我所要求的只是知道偏移可能是多少范围。

    很抱歉、我对这个问题有点突兀、但我对这个论坛的一个很大的沮丧是、当你有一个高层面的问题时、我通常需要多次询问才能通过"清除"答案...或仅引用数据表的答案。

    此致、

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦、您好!

    我会说75%的问题往往是数据表答案、因此、方法通常可能是指向数据表的团队。 希望我能帮助改变您的观点。

    关于所需的 PFM 检测 FB 偏移、

    我想说、如果您可以看到 Vout 从标称5V 输出电压"偏移"、则可以反映在负载调节曲线中。

    了解反馈分压器增益(.2)后、我们可以确定所需的 FB 偏移。

    我将继续并与 IC 的首席设计人员确认。

    如果可以、请通过电子邮件与我联系。 我希望通过个人电子邮件完成沟通、因为我们可能会开始共享可能不适合公共论坛的信息。

    我现在要关闭这个线程。

    电子邮件:m-beck1@ti.com