This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705B:即使使用了复位输出之一、两个复位输出端子是否都需要上拉/下拉电阻器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7705B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982195/tl7705b-do-both-reset-output-terminals-need-pull-up-down-resistor-even-if-one-of-reset-outputs-is-used

器件型号:TL7705B

 大家好、

 我的一位客户将为其新产品评估 TL7705B。

 他们对此器件有疑问。  

 它们  只使用/复位输出(5号引脚)。 在这种情况下  、剩余的输出、复位端子(6号引脚)是否可以保持断开状态?

 或  是复位端子和 GND 之间所需的下拉电阻器、如图9-1所示。(微处理器的复位控制器原理图)

 数据表中?

 请给我回复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    请参阅以下内容:

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ben、

     非常感谢您的回复。

     我会将其告知客户。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    很高兴能提供帮助。  祝您好运!