This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:TPS54426:前馈电容器

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982225/tps54426-tps54426-feed-forward-capacitor

器件型号:TPS54426

大家好、

请参阅数据表第12页的图14。  有一个前馈电容器:C4。 将实现22pF、但哪个侧更有效、VOUT 侧或 VFB 侧?

此致、

纳库托莫·纳卡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Nakada-San、

    前馈电容(C4)应从输出电压(Vout)连接到 FB 引脚。  它应靠近 IC 和 FB 引脚放置、以保持 FB 网络较小。  FB 网络具有高阻抗、直接影响控制环路、因此对噪声敏感。

    类似地、R1 (VOUT 至 FB)和 R2 (FB 至 GND)应靠近 IC、以保持输出电压下阻抗的走线、并最大限度地减小高阻抗 FB 网络的耦合区域。