This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:适用于非隔离式设计的 PoE 输入滤波器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TIDA-01463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982258/tps2372-poe-input-filter-for-non-isolated-design

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TIDA-01463

尊敬的*:

我们为 PD 选择了 TPS2372、在 PoE 电压下、我们连接了两个直流/直流转换器。

1) 1)我们是否应该只有一个输入滤波器、如 TIDA-01463中所示?

2) 2)如何在非隔离式设计中计算输入滤波器? 因为我们有不同的降压和 LED 驱动器。

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您需要输入滤波器、则由您决定。 这不是 PoE 的要求、但我建议进行某种滤波。

    在计算中,它们基本上是相同的--使用电容器和电感器的标准公式。 唯一的差异是计算节点上的电压和电流、因为它们将受到拓扑的影响。 如果节点正在开关、则必须考虑占空比和开关频率。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师