This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:输出电容

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982205/lp5912-output-capacitance

器件型号:LP5912

我们在数据表 P7中发现最大输出电容值为10uF。

如果客户使用以下部件和超过10uF 的输出电容器,请告诉我在 VOUT 看到了什么现象?

LP5912-3.0DRVT、VIN:3.3V

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用超出指定范围的输出电容器会导致 LDO 变得不稳定、从而导致大量振铃和/或欠阻尼振荡。