This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:增加电阻 RCS?是否存在任何问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982126/tps23755-is-there-anything-wrong-with-increasing-the-resistance-rcs

器件型号:TPS23755

:先生你(们)好

 在我的设计中、变压器具有较大的温升。 我发现增大电阻可以减小初级电流。  在我的测试中、可以有效地降低变压器的温升。

增加电阻 RCS 是否有任何问题?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您指出的那样、增加 RCS 会降低初级电流。 但它还会降低次级电流、因此次级侧上的可用功率不会相同。 如果您拥有足够的功率、那么这是完全可以接受的解决方案。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师