This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:问题(关于 TON,TR,SRON,tFALL 测量。)

Guru**** 2511485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982184/tps22919-question-about-ton-tr-sron-tfall-measurements

器件型号:TPS22919
主题中讨论的其他器件:TPS22918

请访问 file.e2e.ti.com/.../Question_2800_About-TPS22919_29005F00_20210301a.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您测试过的三个单元在时间上看起来都是相似的。 因此、我相信您看到的时间是正确的。 时序是一个非常敏感的参数、诸如电压、负载电流、负载性质(电容、电感)、温度等运行条件都会影响所见的时序。 如果时序太快、我建议使用 TPS22918、它具有一个 CT 引脚、您可以在该引脚上添加电容来增加时序值。

    很难说、如果不执行广泛的时序仿真、这些值是否符合预期。 这将需要相当长的周转时间才能完成。 请通过 s-dmello@ti.com 直接与我联系、了解有关此方面的更多信息。 我认为这不是必要的、因为您的器件数据看起来一致。