This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:在 DSP 架构中使用 PG 信号代替电压监控器

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827, TPS3106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982288/tps62827-use-pg-signal-in-place-of-voltage-supervisor-in-dsp-architecture

器件型号:TPS62827
主题中讨论的其他器件: TPS3106

大家好、

我正在开发具有 TMS320 DSP 和 FPGA 的数字板;这两种器件都需要1.2V 内核电源。 我正在评估作为直流/直流转换器的 TPS62827、以便从3.3V 电源生成该内核电压。

查看数据表、我发现了一个称为"电源正常"的有趣函数。 在您看来、我可以使用该信号来驱动 DSP 和其他逻辑的\RESET 线路、代替电压监控器(如 TPS3106)吗? 是否有任何主要缺点?

非常感谢、

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

    是的、这是 PG 输出的常见用法。