This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010AQUICK-CALC:LM5010

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982209/lm5010aquick-calc-lm5010

器件型号:LM5010AQUICK-CALC

您好!  

在此文件 Excel 中,我发现 RFS/RF1的值已交换,我们是否会对其他组件的计算产生任何影响?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到的 RFS 是什么? 我在 Excel 中找不到它。 请上传屏幕截图吗?

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、步骤2中的 RFB2和 RFB1 (反馈电阻器) RFB2/RFB1应该是 RFB1/RFB2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算器正确。 FB 为2.5V。 通过 RFB1和 RFB2的值、我们可以获得 Vout。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 u 进行计算、Vout 是正确的、但当我们从 RFB1计算 RFB2时、结果不正确:

    示例:对于 Giver (Vout=42伏、RFB1=10千欧)==> RFB2=634欧姆(数据表)而不 是158k 欧姆(Excel)、因此步骤2应为 RFB1/RFB2=15.8。

    此致
    侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算器和数据表都是正确的。 而对于数据表、上一个是 R1、下一个是 R2。 对于 Excel、上一个是 R2、下一个是 R1。 因此、您无法使用相同的方程。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、抱歉