This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:四层电路板的热阻

Guru**** 2386640 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, TPS54140A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982072/tps54140a-thermal-resistance-for-four-layers-board

器件型号:TPS54140A
主题中讨论的其他器件:LMR33620

您好!

我的客户要求在四层电路板条件下具有热阻。

有人有这个吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有来自 LMR33620 PCB 区域 VS θ JA 的 TPS54140A 数据, 与 MSOIC8 封装相比,它与 SOOP8封装相似。 如果铜缆与 SOIC8相同、则估算结果约为30度 C/W。

    您可以在其数据表第24页找到 LMR33620 Theta JA VS PCB。

    谢谢