This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:申请查询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322, LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982188/tps40322-application-inquiry

器件型号:TPS40322
主题中讨论的其他器件: LM25119

大家好、团队、

我的客户在 电压大于5.6V (数据表中允许的最大值)的情况下使用 TPS40322。 由于这不适用、他们想知道我们是否可以建议 使用具有交错输出的单个控制器、因为每个输出管理的电流(二分之一)较低、因此电流纹波较低、性能较佳。 它们总共需要达到约30A、输出电压高达7V、但不能同时达到:使用3V 激光二极管时为30A、使用7V 激光二极管时为20A。

此致、


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我建议查看此应用的 LM25119。