Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO, BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ24192
尊敬的 TI 团队:
我们将 BQ27426YZFR 器 件型号与5000mA 锂离子聚合物电池搭配使用、标称电压为3.7V、充电电压为4.2V。 但是、我们没有获得正确的 SoC 值、有时 SoC 值会突然跳转。
我们了解到该电量监测计是自动校准的、但我们应该在一个电池上首次执行学习周期。
我们如何使用 BQ27426为电池完成学习过程、以便每次都能获得正确的 SoC 值? 请提供相同的步骤。
此致。