This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:正确电池 SoC 值的校准过程

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013071/bq27426-calibration-process-for-proper-battery-soc-value

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ24192

尊敬的 TI 团队:

我们将  BQ27426YZFR 器  件型号与5000mA 锂离子聚合物电池搭配使用、标称电压为3.7V、充电电压为4.2V。 但是、我们没有获得正确的 SoC 值、有时 SoC 值会突然跳转。  

我们了解到该电量监测计是自动校准的、但我们应该在一个电池上首次执行学习周期。

我们如何使用  BQ27426为电池完成学习过程、以便每次都能获得正确的 SoC 值? 请提供相同的步骤。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来电量监测计在放电接近结束时误计算 DOD、当电池电压仍高于终止电压时、会导致容量突然损失。 请在放电期间禁用快速电阻调节和 DOD 校正。 如果电池化学成分与内置化学成分不匹配、则这些特性可能无法正常工作。

    请将以下寄存器设置为这些值:

    配置、寄存器、OpConfig、6470、Flag

    配置、寄存器、OpConfigD、2a、标志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、根据您之前的回复、我们保留了放电周期以在 EVK 上进行测试。 我们没有观察到 SoC 下降。 我们还在定制板上刷写了黄金映像。 在该设置中、我们观察到从28%下降到14%、在另一个设置中、下降到17%。 我们遵循的步骤、  

    • 已将一个充满电的电池连接至电量监测计并已连接 bqStudio。
    • 将 CHEM_ID 设置为 CHEM_B (0x1202)。
    • 对黄金映像进行了编程。
    • 将配置寄存器的 OPCONFIG 寄存器值设置为6470、将 OPCONFIGD 寄存器值设置为2a。
    • 开始放电周期。

    Dominik Hartl11说:如果电池化学成分与内置化学成分不匹配、这些功能可能无法正常工作。 请查看随附的我们所用电池的数据表。 根据数据表、我们选择了 chem_id B.

    步骤是否正确? 如果是、那么我们为什么要使用定制板?

    e2e.ti.com/.../LiPo-905590P5000_2D002D002D00_0611-2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此主题上轻轻地提醒您。 我已按照您的要求发送了所有详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您列出的步骤适用于 bqStudio 和 EVM。 根据您的回复、它可以在 EVM 上正常工作、而不会出现 SOC 中断。

    但您会在目标硬件上得到这些压降。

    在目标硬件上对监测计进行编程时、您需要采取哪些步骤?

    这就是应该如何做到的:

    在系统启动期间、在电量监测计的驱动器中、检查 ITPOR 是否= 1。 如果它为零、请勿执行任何操作(!!!)。 仅当它为1时、才执行以下操作:

    1.进入配置更新模式。 通过检查 Flags()中的 CFGUPMODE 位、确保监测计进入配置更新模式。 这必须是一个。

    2.发出 chem_B 命令。

    3.发出 SOFT_RESET 命令。

    4.通过检查 Flags()中的 CFGUPMODE 位,确保监测计退出配置更新模式。 这必须为零。 此外、ITPOR 此时必须已更改为0。

    5.加载黄金映像(执行导出的.gm.fs 文件中的所有命令,这将包括切换回配置更新模式和最后的另一个软复位)。