This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:关于 TPS6590378 LDO1

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5726

您好!

我的客户使用 TPS6590378 。
TPS6590378 的 LDO1可输出5V 电压。
查看数据表、LDO1的输出电压为3.3V (最大值)。 是否存在 LDO1输出5V 的情况?

LDO1为 SD 卡提供上拉电阻。 启动 PMIC 后、立即正常输出3.3V、但中间变为5V 输出。

如果您需要任何其他信息、我将与我的客户核实。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    从数据表中可以看到、LDO 稳压器能够提供高达3.3V 的电压。 您能告诉我 LDO1能在哪里提供5V 电压吗?

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne-San、

    感谢你的答复。

    我很抱歉,没有解释。

    客户电路板可从 LDO1输出5V 电压。

    当我检查 DS 时、LDO1应输出3.3V 电压、但客户电路板从 LDO1输出5V 电压。

    客户的电路板在为 PMIC 供电后立即输出3.3V 电压、但在200ms 后输出5V 电压。

    LDO1不应输出5V 电压、但实际上输出5V 电压。

    您知道为什么从 LDO1输出5V 电压?
    它是否为勘误表?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    很抱歉造成混淆、感谢您的解释。 您能否请求它们提供 LDO1和电源轨前后上电序列的示波器截图? 您是否还可以申请范围截图、以显示从3.3V 到5V 的变化? 我以前没有看到过这种行为、因此我想看看这种行为是什么样子的。

    您能否提供原理图?

    此致、

    Layne J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne-San、

    感谢你的答复。

    [引用 userid="418370" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3735062 #3735062"]抱歉、造成混淆、感谢您的解释。 您能否请求它们提供 LDO1和电源轨前后上电序列的示波器截图? 您是否还可以申请范围截图、以显示从3.3V 到5V 的变化? 我以前没有看到过这种行为、因此我想看看这种行为是什么样子的。

    我会与我们的客户联系。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne-San、

    我与我的客户进行了核对。

    波形如下。

    该电路基于以下各项。

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/zip/tidria3

    \tidia3c\CM_C1 LM_A2a PM_A3a\AM572xEVM_PM\TI_AM572XEVM_REV_A3a.pdf

    但是、某些电路已按如下方式进行更改。

    如果您需要准确的原理图、请离线发送。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    我正在查看这些信息、并将在明天跟进。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    您能否请求客户移除 LDO1和 SD 卡之间的连接并为 SD 卡提供外部3.3V 电源? 完成此操作后、它们应尝试启动系统并查看 LDO1是否显示相同的行为。  我想排除处理器有一条返回 LDO1的泄漏路径导致此行为的可能性。  

    有多少电路板显示了此行为? 已经构建了多少个电路板并执行了任何工作? 他们是否尝试更改电路板上的 PMIC 以查看行为是否继续?

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne-San、

    感谢您的支持。

    我将与我的客户核实并向您报告。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne-San、

    我与客户进行了核对。

    [引用 userid="418370" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3741850 #3741850">您是否可以请求客户移除 LDO1与 SD 卡之间的连接并为 SD 卡提供3.3V 外部电源? 完成此操作后、它们应尝试启动系统并查看 LDO1是否显示相同的行为。  我想排除处理器有一条返回 LDO1的泄漏路径导致此行为的可能性。  [/报价]

    LDO1和 SD 卡分离时的波形如下。

    操作无变化。

    [引用 userid="418370" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3741850 #3741850]\n 有多少电路板显示了这种行为? 已经构建了多少个电路板并执行了任何工作? 他们是否尝试更改电路板上的 PMIC 以查看行为是否继续?[/引述]

    客户创建了三个电路板、所有电路板上都会出现相同的现象。

    您能否查看客户的原理图? 如果可能、我们将离线向您发送客户的原理图。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    是的、请提供原理图、以便我们提供进一步分析。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne-San、

    谢谢!  

    我在 E2E 上向朋友发送了一份请求、要求将原理图离线发送、因此请予以批准。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    我已接受、请在您发送原理图时告知我。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne-San、

    感谢你的答复。

    我们已将客户电路图以私人邮件形式发送、请检查。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    感谢您提供原理图。 我已将其提供给我的同事 Daniel、他将在周一提供最新信息。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    感谢您为我们提供原理图。  

    您能否在启动期间通过此事件请求 LDO12_IN、LDO1_OUT、LDO2_OUT 的示波器截图?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您的支持。

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3745206 #3745206"]您能否在此事件期间请求启动期间 LDO12_IN、LDO1_OUT、LDO2_OUT 的范围截图。

    当然。 我与客户进行了核实。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    我收到了客户的电源波形。
    启动期间 LDO12_IN、LDO1_OUT、LDO2_OUT 的示波器截图如下。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    感谢您提供此信息。 我想澄清几点。

    客户是否 在 LDO1 输出变化的同时注意到任何信号信号?

    此外、在之前的测试中、断开到 SD 卡的连接是 LDO1从 VDD_SD 网络断开还是仅从 C4 MicroSD 连接断开?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您的支持。

    我与客户进行了核对。

    [报价 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3747459 #3747459"]客户是否 在 LDO1 输出变化的同时注意到任何信号?

    除了 LDO1和由 LDO1供电的 AM5726的 VDDSHV8部分之外、没有其他变化。

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3747459 #3747459"]此外,在上一次测试中,断开 SD 卡连接的 LDO1是从 VDD_SD 网络断开连接还是仅从 C4 MicroSD 连接断开?

    LDO1正在从 VDD_SD 断开连接。
    AM5726的 VDDSHV8从外部施加3.3V 电压。

    如果您有任何其他需要的信息、我将与客户核实。

    此致
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    请告诉我、我是否正确解释了这一点。

    [引用 userid="7882" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3747951 #3747951"]LDO1正在从 VDD_SD 断开连接。
    AM5726的 VDDSHV8从外部施加3.3V 电压。[/引述]

    这意味着 LDO1_OUT 引脚上唯一剩下的连接是电容器。 是这样吗? 如果不是、请告诉我还有哪些其他连接存在。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢你的答复。

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3748936 #374893"]这意味着 LDO1_OUT 引脚上唯一剩下的连接是电容器。 是这样吗? 如果没有、请告诉我还有哪些其他连接存在。

    LDO1_OUT 未连接到任何位置。
    客户切断了去耦电容器前面的模式、因此没有任何元件连接到 LDO1_OUT。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    我想继续尝试将其他信号与此问题相关联。

    您能否在事件周围请求 LDO1断开连接、VDD_SD、PMIC_I2C_SCL 和 PMIC_I2C_SDA 的示波器截图?  

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢你的答复。

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3754856 #3754856"]\n 您是否可以在事件周围请求 LDO1断开连接、VDD_SD、PMIC_I2C_SCL 和 PMIC_I2C_SDA 的示波器截图?  [/报价]

    我从客户那里获得波形数据。 它将如下所示。

    如果除了此波形之外还有其他信息、我将再次与客户进行核实。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    这些 I2C 通信是直接在电压变化之前还是之后进行?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3757825 #3757825"]这些 I2C 通信是否直接在电压变化之前或之后进行?[/quot]

    该 I2C 波形恰好在电压变化之前。

    请注意、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    感谢您提供信息。 请尝试在断开 I2C 的情况下启动 PMIC。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢你的答复。

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3759076 #3759076"]请尝试在断开 I2C 连接的情况下启动 PMIC。

    下面是波形。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    感谢您提供信息。

    在该示波器屏幕截图中、LDO1看起来像加电到正确的电压、然后保持该电压、直到在没有 I2C 通信时关断。 是这样吗?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢你的答复。

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3760645 #3760645"]在此示波器屏幕截图中、LDO1会加电至正确的电压、然后在没有 I2C 通信时保持该电压直至关断。 这是正确的吗?

    是的。 没错。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    感谢您的澄清。

    您能否确定电压变化之前 I2C 消息写入的寄存器是什么、写入的是什么?

    以下是器件的寄存器映射:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sliu015

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢你的答复。

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3762663 #3762663"]您能否确定电压变化之前 I2C 消息写入的寄存器是什么以及写入的内容?

    客户目前无法读取 PMIC 寄存器值、因此他们获取了波形。

    e2e.ti.com/.../I2C_5F00_waveform.pdf

    您对此波形有什么了解吗?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    感谢您提供信息。 我将深入了解这一点、并在本周结束前再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    感谢您的耐心等待。  

    I2C 似乎进行以下调用:

    将0x01写入 DEV_CTRL:如果器件处于关闭状态、则将其打开

    将 0x3D 写入 SMPS6_Voltage:将 SMPS6输出设置为1.05V

    将0x37写入 SMPS45_Voltage:将 SMPS45输出设置为0.99V

    您能否在 LDO1电压变化之前的 I2C 调用期间请求 LDO1、SMPS6、SMPS45和 I2C 数据线路的示波器截图?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel-San

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3774957 #3774957"]在 LDO1电压变化之前的 I2C 调用期间,您是否可以请求 LDO1、SMPS6、SMPS45和 I2C 数据线路的范围截图?

    我从客户那里得到了示波器截图。

    您对此波形有什么了解吗?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    这些图像似乎与 I2C 分析一致。 为了继续调查此问题、请让客户在断开 I2C2_SDA_SDO 引脚的情况下执行相同的操作。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢你的答复。

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3784488 #3784488]\n 这些图像看起来与 I2C 分析一致。 为了继续调查此问题、请让客户在断开 I2C2_SDA_SDO 引脚的情况下执行相同的操作。[/QUERP]

    所连接的是 I2C2_SDA_SDO 引脚断开连接时的波形。
    无法断开 I2C2_SCL、因为它在内层中连接。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    感谢您提供信息。 您能否请求2个 SRV05-4的 VDD_SD 连接引脚以及由 VDD_SD 而非 LDO 供电的 LDO1的示波器截图?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢你的答复。

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3787843 #3787843">感谢您提供的信息。 您能否请求2个 SRV05-4的 VDD_SD 连接引脚以及由 VDD_SD 而非 LDO 供电的 LDO1的示波器截图?[/引述]

    电路的哪一部分是"2个 SRV05-4的 VDD_SD 连接引脚"? 请告诉我之前发送给您的原理图的页码和引脚名称。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    我希望在 第2页上看到 D16的引脚5和 D17的引脚5的示波器截图、以及 LDO1输出在断开连接且 SD 卡由外部电源供电时仍可作为参考、

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢你的答复。

    我是否应该使用为 VDD_SD 供电而不是 LDO 供电的外部电源来获取 D16引脚5、D17引脚5和 LDO1的三个波形

    SRV05-4的引脚5直接由 VDD_SD 供电、因此它是外部电源供电的电源波形。 之前发送的波形中有 VDD_SD 波形、但您是否需要 VDD_SD 波形、其中5个引脚为 D16和 D17、另1个引脚为供应商的 VDD_SD 波形?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    我理解您的观点。

    您是否可以请求 MMC1_DAT2、MMC1_DAT3、MMC1_CMD、MMC1_CLK、MMC1_DAT0的示波器截图、 MMC1_DAT1和 MMC1_SDCD、LDO 为 VDD_SD 供电?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3800514 #3800514">您能否请求 MMC1_DAT2、MMC1_DAT3、MMC1_CMD、MMC1_CLK、MMC1_DAT0的示波器截图、 MMC1_DAT1和 MMC1_SDCD、LDO 为 VDD_SD 供电?[/报价]

    这是否意味着将电源从外部电源更改为 VDD_SD 并采集每个波形?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    在进一步检讨原理图后,我相信这不会提供所需的资料。 我相信下一个最好的步骤是尝试通过 I2C 获取更多信息。 LDO1变为5V 后、请读取 LDO1_CTRL 和 LDO1_VOLTAGE 寄存器。 I2C 地址0x48或0x58、寄存器地址0x50和0x51。 请尝试调节 LDO1输出电压。 这可以通过写入 LDO1_VOLTAGE 寄存器、I2C 地址0x48或0x58、寄存器地址51来完成。

    寄存器映射: https://www.ti.com/lit/pdf/sliu015

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3805019 #3805019"]进一步审阅原理图后、我不相信这会提供所需的信息。 我相信下一个最好的步骤是尝试通过 I2C 获取更多信息。 LDO1变为5V 后、请读取 LDO1_CTRL 和 LDO1_VOLTAGE 寄存器。 I2C 地址0x48或0x58、寄存器地址0x50和0x51。 请尝试调节 LDO1输出电压。 这可以通过写入 LDO1_VOLTAGE 寄存器、I2C 地址0x48或0x58、寄存器地址51来完成。[/QUERP]

    我收到了客户的寄存器数据。

    当0V 被设定时(LDO1_VOLTAGE = 0)、LDO1的输出电压为0V。 其他设置为5V。

    LDO1_VOLTAGE 寄存器 LEDO1输出电压[V] LDO1_CTRL 寄存器
    000000 [0V] 0 0x01
    000001[0.9V] 5. 0x11
    000010[0.95V] 5. 0x11
    000011[1.0V] 5. 0x11
    010111[2.0V] 5. 0x11
    110001[3.3V] 5. 0x11
    111111[3.3V] 5. 0x11

    如果还有其他需要检查的东西、请告诉我。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    是否可以获得要查看的客户布局副本?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    我有 客户布局。 我想离线发送给您、因此请允许我的朋友请求。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    我已接受您的朋友请求。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    查看原理图后、我没有看到 LDO1相关的任何问题。 如果没有其他信号与 LDO1同时发生变化、我没有其他解决此问题的建议。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您的支持。

    我与客户一起检查在 LDO1的同时变化的信号。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    我还有两个问题。

    (1)客户电路 SYNC DCDC (B8引脚)开路。 这是可以的吗?

    (2 )在负载 SW 之前和之后、PMIC 有两种类型的3.3V 系统、但如先前发送的电路图所示、由于电源连接错误、此电路板始终保持负载 SW 打开。 这是可以的吗?

    此致、
    Sasaki