请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659037 主题中讨论的其他器件:AM5726
您好!
我的客户使用 TPS6590378 。
TPS6590378 的 LDO1可输出5V 电压。
查看数据表、LDO1的输出电压为3.3V (最大值)。 是否存在 LDO1输出5V 的情况?
LDO1为 SD 卡提供上拉电阻。 启动 PMIC 后、立即正常输出3.3V、但中间变为5V 输出。
如果您需要任何其他信息、我将与我的客户核实。
此致、
Sasaki