This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:可通过反馈网络调节运行时输出-不工作

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63810, TPS63811, SN74LVC3G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006379/tps63000-run-time-adjustable-output-via-feedback-network---not-working

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: TPS63810TPS63811SN74LVC3G07

大家好、

Tl;DR:我完成了所有看似 正常的数学运算、但无法获得高于3.7V 的输出。 我的目标是高达6.0V 的输出。

下面是我的原理图:

我在变阻器模式下使用数字电位器在0Ω Ω 和100kΩ Ω 之间调节 R1。 当我以3.2V 的电压馈入 VBAT 时、可按预期在高达~3.7V 的电压下进行调整。 然而,它从未超过这一水平。 BOOST_EN 在其他地方由一个3.3V 的 GPIO 驱动。

根据数据表 微积分、这种安排应该提供高达6.0V 的升压。 我使用的电感器是 Samsung CIGT201610LH2R2MNE (https://www.digikey.com/short/0r02hhb3):2.2UH、1.8A、139mΩ μ H、应满足要求。 我添加了一个500Ω Ω 负载、得到的结果相同。

您能否帮助我了解为什么这不升压到3.7V 以上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、通过电感计算、似乎我需要一个 Isat 为2.5A+、~3A 的电感器来满足20%的容差。

    电感值是这里的问题吗? 我在该 PCB 上没有太多空间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nelson、

        很抱歉告诉您、不允许6V 输出、否则可能会对 器件造成损坏。 5.5V 是最大值  

        对于电感器、似乎没有关系、因为电路在轻负载下工作

        我认为您可以进行以下检查:

        >>> R1的功能,电流是否可能比您的设置大?

        >>>您的源(VBAT)是否有电流限制?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    请注意、对于5.5V 限制、我将限制我的软件!

    关于 R1:R1是一款可调变阻器、范围为0Ω Ω 至100kΩ Ω。 我已经测量了电阻、对于3.3V、5.0V 和6.0V 是正确的。 R2固定为9.09KΩ Ω、测量该值。 5.0V 时流经 R2的电流被限制在~550uA、所以流经 R1的电流应该少于~6.1uA。

    问题:我是否需要在 FB 引脚和 FB 分压 器网络之间添加一个内联电阻器、以减少流向控制器的电流?

    关于电源电流限制:我使用限制为3.3V、150mA 的工作台电源为我的电路供电。 当我在无负载的情况下启用控制器时、它升压至3.7V 并从电源汲取~80mA 的电流。

    问题:您是否认为由于我尝试将 VOUT 设置为6.0V 而损坏了控制器? 如果 这 是最大值、我希望控制器将 VOUT 限制为5.5V。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在 FB 节点上看到的是、当我将网络设置为5.0V 输出时:

     但是、当我将网络设置为2.0V 时、我根本看不到任何活动。

    奇怪!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nelson、

        在,工作条件下、您可以将 FB 电压视为接近0.5V 的固定值、并且 FB 引脚的泄漏电流非常小、可以忽略。 因此  、流经 RI 的电流应与处于正常状态的 R2相同

        问题1:如果 R1具有与纯电阻相同的特性、则无需添加抖动电阻器

        您的问题2:我不确定芯片  是否因 6V 输出而损坏、但很可能是您更换了另一个芯片并重试了吗?

         电源的电流限制值通常指瞬态电流限制、测量的电流值是一段时间内的有效值。 因此、我认为您可以将电流限制提高到更高、以确保电源在您的测试中正常。

         对于随附的波形、 您能否帮助同时捕获基于   5V 输出的 VIN EN L1的波形?

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照建议更换并重新安装了 TPS63000、我会找到相同的结果。

    以下是我的"指南"中的屏幕截图。 CH1:FB、CH2:EN、CH3:L1、CH4:VIN (3.3V)。

    捕捉#1:输出电压设置为5.0V、从 VIN 汲取~80mA 电流。 Vout 在3.7V 左右徘徊。

    捕捉#2:奇怪的是、几分钟后我看到了这一点。 请注意 CH1的500mV/div 变化。 Vout 稳定在500mV!

    捕捉#3:EN 为低电平关断。 至少这起作用了、哈哈。

     

    我承认、当我使用热空气和焊锡膏/焊锡膏手动安装组件时、可能存在焊接问题。 我还多次检查了引脚排列和 PCB 尺寸、正确无误。 我在路上有一个 TPS63000 EVK、因此我将验证我的可调 FB 策略(数字电位器)是否与已知良好的电路板一起工作。

    我对悬停在500mV 处的 VOUT 特别好奇? 这是否简短?

    谢谢、非常感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

        欢迎并感谢 您的详细描述。

         根据您的测试结果、我强烈怀疑 R1的电阻在您的测试期间发生变化。  能否用实际电阻器替换 R1?

        如果 R1设置为0Ω Ω、则输出电压也会悬停在500mV、这很可能。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我使用 TPS63000 EVK 运行了一些新测试。 请注意、电压"设置"不准确-我使用的是 R2 = 10K、R1 = 100K 数字电位器、Vdd = 3.3V。 Vin = 3.3V、最大125mA

    CH1:FB、CH2:Vout、CH3:L1。

    捕捉#1:输出电压设置为"2.5V"。 Vout 在2.8V 左右徘徊。

    捕捉#2: 输出电压设置为"3.3V"。 Vout 在3.6V 左右徘徊。

    捕捉#3: 输出电压设置为"3.9v"。 VOUT 在4.0v 左右徘徊。 L1活动是间或随机的。

    捕捉#4: 输出电压设置为"5.0V"。 Vout 在4.2V 左右徘徊。 L1活动是零星/随机的、FB 变得疯狂、最高可达3.0V!

     

    MCP4017数字电位器数据表显示 FB 引脚只能处理高达 Vdd (3.3V)的电压。 一位朋友提到、TPS63000升压时 FB 上的较高电压可能会使  MCP4017中的 ESD 二极管正向偏置、从而在整个地方发送较高的电压。

     你认为正在发生什么事?

    如果 MCP4017不能直接连接 到 FB 网络、您能建议一种解决方案来降低进入 MCP4017的电压吗? 我看到3 种可能性:

    1.使用增益为0.5x 的运算放大器为 R1 (数字电位器)供电、其中 R1和 R2均为其正常值的1/2。

    2.在将 VOUT 电压馈入 R1之前、使用分压器将 VOUT 电压降低1/2、 其中 R1和 R2均为其正常值的1/2。

    3.使用 MOSFET 或开漏缓冲器通过 FB 网络中的附加电阻器(R2位置)拉电流。

     对于最小的电路板面积、您会推荐什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!  

        很抱歉、您这么长时间打电话错了。

        我认为当 Vout 大于 Vdd 时、 MCP4017的逻辑出错、R1有一些奇怪的行为。 至少、R1不是真正的稳定电阻器。

        很抱歉、我 不熟悉 MCP4017、 我认为我无法为您提供非常好的建议。 您能向 Microchip 咨询一些建议吗?  如果您的解决方案是可变的、我认为您可以使用 TPS63810、并且可以 通过 I2C 调节输出电压。 数据表。

        祝你度过美好的一天

    此致

    TAO

        e2e.ti.com/.../TPS63811-63810.pdf

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的支持。 令人失望的是、我们无法找到使用 MCP4017调整 FB 网络的解决方案、这当然是可行的。

    TPS63811存在全球缺货情况、TPS63810似乎只能输出2个电压设置、这对我的应用不起作用。 TPS63810是否可编程为输出电压高于3.45v?

    如果没有、您能否邀请能够使用 MCP4017提供解决方案的 TI 人员?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

       好消息、我与同事讨论了您的案例、并提出了一个好主意。  

       如何更换 R1/R2、意味着 MCP4017连接在 FB 和 GND 之间?  有可能吗?   期待您的回复

    此致

    TAO

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    是的、我很高兴将旋钮放在 R2位置。 您认为这会起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

        对于 MCP4017的不稳定状态、当 Vout 大于 Vdd 时、我认为这将起作用。

        我认为  附加 捕获#4中的 FB 也是 MCP4017不稳定引起  的、因此该解决方案值得尝试。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

        您的项目是否有任何更新?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的耐心等待。 遗憾的是、将旋钮置于 R2位置无法解决问题:

    CH1:FB、CH2:Vout、CH3:L1。

    捕捉#1:输出电压设置为接近5V。 VOUT 在4.5V 左右徘徊。

    捕捉#2:输出电压崩溃至大约0.64v、FB 显然对 GND 短路。

    我将使用 TI SN74LVC3G07替代 MCP4017数字电位计、通过3个不同的 R2值拉取 R2桥臂以进行3种不同的 VOUT 设置。 您是否发现此问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!  

       我真的很抱歉无法及时帮助您解决问题。 更糟糕   的是,我和我的同事根本不熟悉 SN74LVC3G07,这也可能是我们第一次使用这种方法来调节输出电压。

       我将在下星期一与我的经理讨论您的案例。 请稍候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!  

        非常抱歉、 我们认为我们无法为您提供有关 SN74LVC3G07的专业建议。  再次抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我有点惊讶您的团队无法获得有关您公司设计和当前制造商器件的任何信息、但我可以告诉您该解决方案是有效的。 使用  SN74LVC3G07通过 位于"R2"位置的额外并联电阻来拉 FB 网络、可以实时调整输出。

    CH1:FB、CH2:Vout、CH3:VIN。

    捕捉#1:输出电压设置为接近5V。 Vout 过冲几微秒、然后保持稳定。 有长引线将 SN74LVC3G07连接到 FB 网络、因此我怀疑这就是为什么我们具有如此大的瞬态。

    捕捉#1:输出电压设置为接近5V。 Vout 保持稳定。 请注意100ms/div 时间刻度。

    捕捉#3: 输出电压设置为接近5V。 输出电压 稳定在5.12v。 注250us 时间刻度。

    我遇到的一个问题是、当我命令 FB 电阻器变为输出5V 时、我的控制系统会有所改进。 输出将会发出自由、FB 有噪声。

    向 VIN 中添加探针表明在该转换期间输入已折叠。 您可以看到 VIN 降至~1.0V、并且由于 VIN 也馈送控制系统、这 会导致系统复位:

    我在输入端添加了一个100uF 的电容器、转换 过程顺利进行、如上面的第一个"范围"图像中所示。  此外、我发现超过 FB 输入的最大电压会损坏 TPS63000 -当 VOUT 泄漏 到 MCP4107保护二极管并进入 FB 时、必须更换 MCP63000。

    希望这对某人有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!  

       真是个好消息。 非常感谢您的出色工作。

        我想在此解释为什么我无法向您提供好的建议、我是 BCS 团队的应用工程师、 只负责电源降压/升压解决    方案、因此我们的团队根本不熟悉 SN74LVC3G07。 也许我们可以与其他团队联系以寻求帮助、 但我认为这种沟通会非常缓慢、双方的产品线可能无法提供最佳解决方案。  目前、我们的 FAE 团队可能是最佳选择、因为他们了解每种产品。

       最后、非常感谢您的工作、很抱歉、我无法为您提供好的建议。

    此致

    TAO