您好!
我查看了 John Griffin 发布的800Hz 线路频率运行测试结果、因为测试结果与我尝试实现的目标非常接近、所以我选择在我的开发设计中使用 UCC28070。
我使用了 UCC28070控制器设置电子表格(修订版 A)来优化400Hz±10Hz 的设计、并在使用350Vdc 电容器时将输出电压降低到300Vdc 以具有一定的裕度、并将输出电流增加到1A。 该优化旨在改善电流波形的过零失真、以满足严格的电流谐波要求。
我在最初设计为390V、0.77A 的 UCC28070EVM 上测试了计算出的组件值、结果好坏参半。 输出电压和电流符合预期、但输入电流波形不符合预期。 尽管 PF 为0.99、并且总电流波形与输入电压同相、但输入电流波形似乎在 fsw = 200kHz 时振荡、 电流的幅度大约变化了2A 峰间谷值。 从电子表格中可以看到、电流环路增益和相位与原始 EVM 设计相似。
我在 fsw = 100kHz 时重复了此测试、并使用相似的结果重新计算了组件。
由于知道设计的 EVM 在300W 时似乎能够在800Hz 下正常工作、我假设我错误地解释了设置电子表格生成的值或在优化过程中错过了一些内容。
请提供任何指导。
谢谢、
高尔德雪