This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2014:适用于 BQ2014的硬件和软件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2014, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013134/bq2014-available-hw-and-sw-for-bq2014

器件型号:BQ2014
主题中讨论的其他器件:BQ34Z950BQEVSWBQ20Z70

/Hi 团队、

我的客户想知道可用的硬件和软件、它们可以使用 DQ 通信。

・如果您知道一些可用的软件和硬件、您能告诉我吗?

・是否为 EV2200 EV2300提供了 DQ 通信?

此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuya、

    我已指派我们的一位营销专家来了解我们必须使用 DQ 提供哪些类型的器件(非常有限、而且在很旧的方面)  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya-San、  

    请使用我们的产品搜索工具并按 DQ 筛选通信接口。 BQ34z950是搜索结果中的最新版本。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dalal、

    感谢您的支持。

    客户想要使用 BQ2014并了解 BQ2014和 EV2200或 EV2300之间提供的 DQcomm。

    实际上、这是一个旧器件、因此我认为 EV2200和 EV2300是 EOLed。

    因此、他们还想了解一些硬件和软件、他们现在可以购买这些硬件和软件来评估 BQ2014。

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takuya-San、

    bq2014软件在 CD 上提供、可与 EV2200配合使用、稍后可能会升级为与 EV2300配合使用。 不可能在较新版本的 Windows 上工作。 我们建议您使用较新的监测计。 如果必须使用 bq2014、则需要 EV2200/EV2300硬件。  MKST-3P-ALT-EV2300 是 EV2300的替代产品、但由于是定制软件、因此无法替代该软件。 您可以尝试获取第三方开发的软件以满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    是否可以提供 CD 上提供的软件?

    是否有其他软件可用?

    此致、
    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takuya-San、

    我没有光盘上提供的软件副本。

    对于 bq2014中的 SBS 数据读取、您可以使用任何支持符合 SBS 的电量监测计的 bqEVSW (如 bq20z70)