This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:P-FET 在通电时不会导通

Guru**** 2535810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006869/bq33100-p-fet-is-not-turning-on-when-power-is-availble

器件型号:BQ33100

您好!

Bq33100器件的 LTE 位未设置为1、因此 P-FET 不会自动控制。 安全电阻器中没有设置位。 导致此情况的原因是什么?

谢谢

Aman Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还想知道是否设置了 FC、那么 CFET 是否会自动关闭? 或者、CFET 仅在放电期间或检测到故障时关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼

    我的观点中这个线程被删除了、我很抱歉。 没有 DSG FET 的原因是电容器的较低电压不需要安全。 您可以将其放电至0并确保安全。  

    bq33100具有过压、过温和过充电保护。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在充电过程中,CFET 是否会在设置 FC 位后自动关闭?  

    2.当 LLEN 引脚变为高电平时、我的 CL 位为高电平、但即使在学习模式下设置 FC 后、LLEN 也不会变为高电平。 我已经尝试强行激活它、但它仍然不会升高。

    3.在首次启动时,我们是否必须手动控制 CFET,以便它开始充电,VCCPACK 变为大于 Vstartup? 因为在这种情况发生之前、BQ33100不会进入正常模式、CFET 不会自动受到控制。 这就是我们观察到的情况。 数据表中没有明确提到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼

    1) 1)无电荷不会在 FC 事件时自动关闭。

    2) 2)要设置 LLEN 位、您需要发出特定命令以专门触发操作0x0023。 此外、还提供生产级命令、用于在未密封时测试该位

    3) 3)首次上电时、您确实需要向电池组引脚施加电压以唤醒器件  

    谢谢、

    Eric Vos