您好!
Bq33100器件的 LTE 位未设置为1、因此 P-FET 不会自动控制。 安全电阻器中没有设置位。 导致此情况的原因是什么?
谢谢
Aman Kumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.在充电过程中,CFET 是否会在设置 FC 位后自动关闭?
2.当 LLEN 引脚变为高电平时、我的 CL 位为高电平、但即使在学习模式下设置 FC 后、LLEN 也不会变为高电平。 我已经尝试强行激活它、但它仍然不会升高。
3.在首次启动时,我们是否必须手动控制 CFET,以便它开始充电,VCCPACK 变为大于 Vstartup? 因为在这种情况发生之前、BQ33100不会进入正常模式、CFET 不会自动受到控制。 这就是我们观察到的情况。 数据表中没有明确提到这一点。