This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:关于 Cout 的派生

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012959/tlvm13630-about-derive-of-cout

器件型号:TLVM13630

美好的一天!

这是来自 TI 日本的 FAA Filipe Satake。 NCG 自2021年6月起。

我对 Cout 有疑问。

我想知道如何在该 IC 上推导 Cout、以使 Vout 在启动后的最大偏差保持为3%。

我不想改变 Cout 的值、并为该条件推导出正确的值。  

我是否有任何公式或公式可用于此 IC、而不是用于其他电源管理 IC?

感谢您的关注。

Filipe Satake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与此器件的应用工程师联系、并尝试获得您的问题的答案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    我建议您获取 EVM 并测试您的应用条件。

    许多因素都会影响瞬态响应、包括负载阶跃、压摆率、电感值、内部补偿和电容器类型。

    在线提供了许多有关此主题的视频和论文。

    谢谢、Jason