This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:原始设计

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011546/lm3478-original-design

器件型号:LM3478

您好!

是否有办法让我的原始设计重新回到原来的设计中! 我有一份 WEBENCH 设计报告、名称为"76 LM3478MMX/NOPB"

谢谢、

BR、

皮埃特

e2e.ti.com/.../1067.WBDesign76-_2800_16V_2D00_7A_2900_.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    感谢您关注 LM3478。 很抱歉、但我不完全理解您的问题。 您尤其需要什么?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong:

    如附件所示、我使用 WBDesign 开发升压转换器。 我对设计做了一些更改、但旧设计却消失了。 如何恢复旧设计。 我想从附加的设计开始对该设计进行一些更改。

    此致、

    皮埃特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    我明白了。 抱歉、如果您尚未保存链接、我认为 Webench 无法自动存储。 无论如何、如果您具有所有运行条件、那么重新创建它应该不会太困难。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong:

    我用之前所做的所有更改重新创建它(名为 WBDesign 78)。 您能否运行所有必要的测试来查看是否一切正常。

    另一个问题是 D1 (SB20150TR)的替代产品。 我选择 TSP20U60S_S1G、但很难获取该部件。 高度限制、最大为3.0 mm。

    此致、

    皮埃特

    e2e.ti.com/.../WBDesign78-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    我不确定我是否理解您的问题。 您要求进行哪些测试? 您是否已经拥有硬件?

    我们不推荐使用任何特定组件而不推荐使用其他组件、但您可以搜索任何在 Webench 中创建了接近规格的二极管。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong:

    是的、我已经准备好了硬件。 应将测试或图形组合在一起、以查看更改后的组件会产生何种影响。 使新选择的组件获得更好或更差的结果。  

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    听起来不错。 我如何为您提供帮助?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong:

    如何组合图形以查看更改后的组件会产生什么影响。 使新选择的组件获得更好或更差的结果。  

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    在波形页面上、您可以选择下载/保存为数据格式、如 csv。

    谢谢、

    银城