This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:学习周期的设计电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1A, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009511/bq78350-r1-design-voltage-for-learning-cycle

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ78350、、、 BQSTUDIO

大家好、

我目前正在使用6s8p 电池组处理 bq78350。

我正在尝试开始学习周期,但根据本文档:

https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts=1623425773497&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我需要设置良好的设计电压、即串联电池数*平均电池电压。

但是、当我的电池组的理想值为21600时、设计电压的最大值为5000mV。

我想 bq78350上的设计电压参数是针对一个电池单元的、因此我无法参考我在学习周期中看到的文档?

感谢你的帮助。

Marius Gros、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    是的、应根据 BQ78350的一节电池设置设计电压参数。 本学习周期文档适用于使用 Impedance Track 算法的监测计。 BQ78350使用不同的 CEDV 监测算法。 相反、您应使用本文档(请参阅"电量监测"部分): https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf

    我还建议使用 BQ78350-R1A。 它在功能上与 BQ78350-R1相同、但预加载了最新版本的固件。 唯一的区别是提高了关断例程的稳健性。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢你的帮助。

    另一个问题、我认为我不理解"FCC 向下/向上学习"。 我认为 FCC 在合格放电后可以增加或减少的容量、因此我将其设置为20000mAh (知道我的电池组为28000mAh)。

    但在合格的放电后、我的 FCC 更新为48000mAh。 我可能不理解 FCC 的实际含义。

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    您是正确的、FCC 允许更改的量。 但这并不意味着它会发生如此大的变化、因此其他问题是错误的。 我建议将 FCC 记忆值设置为较小的值、因为电池的容量会随着电池的老化而缓慢变化-它应该随着时间的推移而下降、但可能会在开始时学习、因为电池容量会因电池的不同而不同。

    更重要的是、您需要弄清楚 FCC 为什么学到了如此大的价值。 当电池放电时、您可以单击 BQStudio 中的"Start Log"按钮来记录所有寄存器。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我在15000mAh 的 FCC 升压/降压设置下对电池组进行了另一次放电、FCC 更新为63000mAh、这意味着他刚刚向原来的值(48000mAh)添加了15000。

    我认为这是正常行为、因为我们的容量为28000mAh、电量监测计知道它、但他将其添加到旧值中、而不是重置为0、然后使用新容量进行更新。

    这是 bq 的放电日志和 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../Test-7-_2D00_-15A-Discharge.xlsx

    e2e.ti.com/.../18062021.gg.csv

    感谢您的帮助!

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    日志非常异常。 SOC 报告100%、无论您放电多少。 我看到数据闪存设置中的一些问题可能会导致这种行为:

    • 已记忆的完整充电容量编程为-2536。 这最初应设置为与设计容量相同的值
    • EDV2上的 DOD 参数设置为零。 应将其设置为15232。
    • 我建议将 FCC Learn Up FCC Learn 设置为小得多的值。 可以使用默认值。

    您能否尝试更新这些值、然后再次收集出院日志?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很抱歉,我的回答很晚了:)

    蓄电池组当前正在客户车间进行一些测试。

    我将尽快返回给您,以便进行有关日志释放的后续更新!

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    您只需知道问题尚未解决、但我只需在一个新电池组(相同规格)上开始学习周期、为所学的 FCC、EDV2上的 DOD 和 FCC 上/下学习提供新的价值、它运行良好。

    因此、我要将该软件包的 gg 文件导出到有问题的旧版本上。

    我只是对平衡杆有一个新的问题、我正在处理它。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Marius