主题中讨论的其他部件:BQ78350、、、 BQSTUDIO
大家好、
我目前正在使用6s8p 电池组处理 bq78350。
我正在尝试开始学习周期,但根据本文档:
我需要设置良好的设计电压、即串联电池数*平均电池电压。
但是、当我的电池组的理想值为21600时、设计电压的最大值为5000mV。
我想 bq78350上的设计电压参数是针对一个电池单元的、因此我无法参考我在学习周期中看到的文档?
感谢你的帮助。
Marius Gros、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我目前正在使用6s8p 电池组处理 bq78350。
我正在尝试开始学习周期,但根据本文档:
我需要设置良好的设计电压、即串联电池数*平均电池电压。
但是、当我的电池组的理想值为21600时、设计电压的最大值为5000mV。
我想 bq78350上的设计电压参数是针对一个电池单元的、因此我无法参考我在学习周期中看到的文档?
感谢你的帮助。
Marius Gros、
此致
您好、Marius、
是的、应根据 BQ78350的一节电池设置设计电压参数。 本学习周期文档适用于使用 Impedance Track 算法的监测计。 BQ78350使用不同的 CEDV 监测算法。 相反、您应使用本文档(请参阅"电量监测"部分): https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf
我还建议使用 BQ78350-R1A。 它在功能上与 BQ78350-R1相同、但预加载了最新版本的固件。 唯一的区别是提高了关断例程的稳健性。
此致、
Matt
您好、Marius、
您是正确的、FCC 允许更改的量。 但这并不意味着它会发生如此大的变化、因此其他问题是错误的。 我建议将 FCC 记忆值设置为较小的值、因为电池的容量会随着电池的老化而缓慢变化-它应该随着时间的推移而下降、但可能会在开始时学习、因为电池容量会因电池的不同而不同。
更重要的是、您需要弄清楚 FCC 为什么学到了如此大的价值。 当电池放电时、您可以单击 BQStudio 中的"Start Log"按钮来记录所有寄存器。
此致、
Matt
您好、Matt、
我在15000mAh 的 FCC 升压/降压设置下对电池组进行了另一次放电、FCC 更新为63000mAh、这意味着他刚刚向原来的值(48000mAh)添加了15000。
我认为这是正常行为、因为我们的容量为28000mAh、电量监测计知道它、但他将其添加到旧值中、而不是重置为0、然后使用新容量进行更新。
这是 bq 的放电日志和 gg 文件。
e2e.ti.com/.../Test-7-_2D00_-15A-Discharge.xlsx
e2e.ti.com/.../18062021.gg.csv
感谢您的帮助!
此致、
Marius
您好、Marius、
日志非常异常。 SOC 报告100%、无论您放电多少。 我看到数据闪存设置中的一些问题可能会导致这种行为:
您能否尝试更新这些值、然后再次收集出院日志?
此致、
Matt